Acción de entrada: Cerrar diálogo Permalink

«Diálogo»

La visualización de tipo «Diálogo» que se cerrará

_visu_icon_open_list.png: Cuadro de lista con todas las visualizaciones de tipo «Dialog» disponibles en el proyecto

Por ejemplo:

Diálogos por defecto de la biblioteca ‎VisuDialogs‎, que suele estar integrada en el proyecto.

  • ‎FileOpenSave‎

  • ‎Keypad‎

  • ‎Login‎

  • ‎Numpad‎

  • ‎NumpadExtended‎

  • ‎TextinputWithLimits‎

NOTA:

La configuración en la propiedad del objeto («Pestaña Visualización» ) de una visualización determina si una visualización puede utilizarse como diálogo o no.

«Resultado»

Valor de retorno para cerrar el diálogo

NOTA:

Si hay más acciones de entrada después del cierre, entonces se configuran en la configuración «Input  OnDialogClosed» propiedad del elemento.

«Ninguno»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Sin valor de retorno

«OK»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se devuelve el valor de retorno establecido.

El valor de retorno se refiere al botón del diálogo. Se devuelve el valor ‎OK‎ para el botón OK. Se devuelve el valor ‎Cancel‎ para el botón de cancelar.

«Cancelar»

«Abortar»

«Reintentar»

«Ignore»

«Sí»

«No»